Les outils de mise à la terre

La mise à la terre contribue à protéger les personnes contre les risques de chocs électriques, au contact de masses conductrices mises accidentellement sous tension. Elle est indissociable de la protection différentielle. Elle pallie un défaut d'isolation en canalisant la fuite de courant vers la terre. Il est donc indispensable de bien s’équiper ! 

La prise à la terre est l'un des éléments majeurs de la sécurisation de l'installation électrique. Elle est constituée d'une électrode en métal conducteur qui ne craint pas la corrosion, en contact avec le sol en profondeur. 

L'électrode la plus répandue est le piquet de terre, permettant la dissipation des éventuels courants de fuite vers le sol. 

C’est pourquoi, BizLine a développé toute une gamme répondant à ces besoins de sécurité. 

Pour réaliser une mise à la terre, il faut disposer notamment des accessoires suivants, que vous pouvez trouver sur le site Rexel, sous la marque BizLine : 
  • Un piquet de terre rond en acier-cuivre ;
  • Un manchon de raccordement pour piquets de terre acier-cuivre ;
  • Un regard de visite ;
  • Une barrette de coupure ;
  • Un collier de mise à la terre ;
  • Une borne de mise à la terre ;
  • Un répartiteur de terre ...

 

 
Related Posts
Recommended