Création des scénarios dans Energeasy Connect

Bonjour, 

Avec la box energeasy connect  , peut on créer des scénarios en se basant sur des donnés collectées à partir des capteurs ? par exemple si Température élevée  => éteindre le chauffage , si la lumière dans une chambre est suffisante => éteindre la Lampe ...etc

Existe il une API pour récupérer des infos , envoi des commande à la box ? 

Cordialement 

  • Bonjour,

    Effectivement il est possible, cela n'est pas un scénario sur energeasy connect mais un automatisme accessible depuis le même onglet. On peut ajouter dans l'installation des capteurs de températures concernant la luminosité il n'y a pas de capteur de luminosité à proprement parler. Il n'y a que le sunis Io qui a un plage de 50 à 100k Lux.... Et le détourner de son usage initiale et agir sur les luminaires.

    Bonne journée :)
  • Als Antwort auf Thibaut Lequeux:

    Bonsoir,

    Je rajoute que les déclenchements se font uniquement par franchissement de seuil.
  • Als Antwort auf Loic Meneust :

    Bonjour,comment je peux regler ces seuils ? moi le déclenchement ne se fait pas malgré une température inférieur à la consigne
  • Als Antwort auf GURELEC:

    Bonjour,

    Comme indiqué il doit y avoir un franchissement de seuil.
    Pouvez-vous nous préciser votre numéro de contrôleur et ouvrir la télémaintenance, merci.
Empfohlen