Option Tempo EDF et Energeasy

Bonjour,

 

Y a t-il une possibilité de créer des scénario en fonction du jour Tempo d'edf? 

exemple :

Baisser les consignes de température en jour rouge ou blanc?

Ou rester en mode éco?

 

 

Merci d'avance

  • Bonjour,

    L'exploitation de la TIC en tant que déclencheur n'est pas disponible.

    Etant donné que cette demande n'est pas isolée, je vais me renseigner en interne.
  • Bonjour,

    Les jours blanc et rouge tempo commencent a arriver, des nouvelles?

    Merci !
  • Bonjour,

    Les jours blanc et rouge tempo commencent a arriver, des nouvelles?

    Merci !
  • Als Antwort auf JEROME MABBOUX:

    Bonjour,

    Toujours pas de nouvelles sur le sujet.

    Bonne journée,
  • Als Antwort auf Romain Ben Belaid:

    Bonjour,

    Ce n'est pas possible de manière directe via votre interface web utilisateur.

    Cependant je peux éventuellement effectuer une action conditionnelle selon le tarif actuel :
    index heures creuses jours bleus si option = tempo --> 0
    index heures pleines jours bleus si option = tempo --> 1
    index heures creuses jours blancs si option = tempo --> 2
    index heures pleines jours blancs si option = tempo --> 3
    index heures creuses jours rouges si option = tempo --> 4
    index heures pleines jours rouges si option = tempo --> 5

    Je vous propose un entretien téléphonique que je puisse mettre en place les conditions selon votre besoin.
    Si le test est concluant il sera alors envisageable d'effectuer une demande de développement pour que cette option soit accessible à tous nos utilisateurs.
  • Als Antwort auf Loic Meneust :

    Bonjour,

    Suite aux retours de notre prestataire nous avons pu corriger le dysfonctionnement.
    Les déclenchements devrait désormais se faire comme convenu préalablement.

    Afin que n'importe quel client puisse effectuer ce réglage depuis son interface utilisateur, je remonte ce besoin dans une demande d'évolution projet.
Empfohlen