Registered Users Member

écran cinema avec moteur SOMFY + ascenseur et videoprojecteur sur ENERGEASY CONNECT

Bonsoir,

je souhaite programmer sur ENERGEASY CONNECT un scenario pour mon installation cinéma de telle sorte que quand je descends l'écran de cinéma motorisé, cela descend l'ascenseur à vidéoprojecteur ainsi que cela allume le vidéoprojecteur.

 

Merci de votre aide.

  • Bonjour,
    Votre ecran est t'il en somfy radio ou somfy filaire?
    Votre ascenseur, il est a commande filaire ou radio? si radio quelle marque?
    Votre videoprojecteur possede t'il un Bornier pour l’allumage a distance
  • Registered Users Member
    Employee Employee

    In reply to nicolasvivens:

    Bonsoir,

    Vous ne pouvez pas utilisez la position d'un actionneur comme une condition à l’enclenchement d'une action ou d'un scénario.

    Cependant si vos produits sont bien compatibles avec energeasyconnect, il est possible de faire un scénario regroupant les actions listées.
  • Registered Users Member

    In reply to nicolasvivens:

    Bonjour,
    Merci pour votre retour.
    L'écran (COLISEUM) est un SOMFY IR ce qui n'est pas top mais qui a une entrée TIGGER que je connecte sur le VP.
    L'ascenseur est un KIMEX qui a aussi une entrée TIGGER que je vais aussi connecter sur le VP
    le VP est un BENQ W2000 et mon seul problème maintenant est de le connecter sur la box ENERGEASY CONNECT V2...
  • Registered Users Member

    In reply to Loic Meneust :

    Bonjour Loic,
    En fait, je pensais pouvoir utiliser l'un des protocoles de la BOX pour interagir avec le matériel.
  • In reply to AKLK69:

    Bonjour

    Est ce que vous avez les références des équipements Somfy ?

    je vous remercie
  • Registered Users Member

    In reply to Romain Technicien 3i Energeasyconnect:

    Bonjour,
    Il s'agit de l'ascenseur KIMEX 055-0100, écran LUMENE COLISEUM 270C et du VP BENQ W2000.
    Je n'ai pas plus de renseignement ni sur le site ni sur le net...
  • Registered Users Member

    In reply to Loic Meneust :

    Vous ne pouvez pas utilisez la position d'un actionneur comme une condition à l’enclenchement d'une action ou d'un scénario : qu'entendez-vous par là ? actionneur KNX ?
  • Registered Users Member
    Employee Employee

    In reply to AKLK69:

    Si le moteur est en IR il ne sera pas interfaçable avec Energeasyconnect.

    Il y a plusieurs années nous avions eu une demande similaire sur une connexion d'Energeasyconnect avec un VP BENQ W1070.
    Le support fabricant n'avait pas pu nous donner d'avantage d'information sur la procédure à suivre.

    Nous n'avons pas de produit exploitant un bus RS232.
    Concernant l'IR c'est peut-être possible en KNX et sous réserve de connaitre les paramètres utilisés ou de sniffer les trames.
    ( fréquence IR (36KHZ ?)/ chaine de trame / chaine de données)
    Ce n'est clairement pas une solution Plug&Play.

    Vous pouvez regarder du côté du VP si il y a des contacts secs accessibles, auquel cas il est possible de rajouter des contacts types Yokis. Mais je ne vois pas d'autres solutions en l'état.

Recommended