Compatiblité volets et BSO 868Mhz

bonjour,

jai un client qui possède des volets roulant et des BSO de la marque Profalux.

Le client me dit que la liaison radio ce fait avec le protocole 868Mhz

Sont ils compatible avec la box Energeasyconnect?

 

merci

  • Bonjour,

    Profalux/eveno ont 2 gammes une reposant sur un protocole propriétaire (zunir) et une autre qui est en zigbee (zoé ).

    Rexel a annoncé que le zigbee devrait etre compatible prochainement donc ca sera peut être compatible, par contre si c est du zunir c est non...
    En allant sur le site eveno ou profalux vous pourrez reconnaître le zunir ou zigbee (zoe) par rapport au télécommandes.

    Maintenant reste a savoir si eveno /profalux en zigbee sera intégré a energeasy connect quand le zigbee arrivera ?
  • Registered Users Member
    Employee Employee

    Bonjour,

    Il faut bien différencier la marque de motorisation et la marque de volet.

    Sylvain à bien résumé la situation, je rajoute également que certains volets Profalux sont en RTS (protocole 433.42 Mhz).


    Nous n'avons pas de projet en cours sur l'intégration de volets Zigbee.

Recommended