Registered Users Mitglied

Thermostat Netatmo

Bonjour

Suite aux annonces de l'année dernière (2018), avez vous des nouvelles quand à la compatibilité de la box Energeasy Connect et :

- le thermostat Netatmo

- Google Home ?

Merci

Je viens d'installer ce thermostat chez moi, et j'aimerais évidement pouvoir le piloter depuis mon appli

  • Registered Users Mitglied
    Employee Mitarbeiter
    Bonjour Monsieur,

    Le Thermostat Netatmo est bien compatible Energeasyconnect
    quant à la Google Home, la compatibilité devrait être effective d'ici la fin du mois de février.

    Cordialement,

    Harry Egounlety
  • Registered Users Mitglied

    Als Antwort auf Harry Egounlety:

    Merci de votre retour, j'ai eu en effet un peu de mal à connecter mon thermostat, un petit tuto ne serais pas de trop je pense pour aider installateur et utilisateur
    je profite également pour demander quand sera effectif le retour d'information avec la centrale d'alarme Protexial, j'ai installé cette centrale chez un de mes clients, mais je dois lui faire acheter en plus le module carte GSM pour qu'il puisse être informé en cas d'alarme chez lui, ce n'est pas top !
  • Registered Users Mitglied

    Als Antwort auf Harry Egounlety:

    Comment associer les vannes netatmo avec la energeasy connect ?
  • Registered Users Mitglied
    Employee Mitarbeiter

    Als Antwort auf patxi:

    Bonjour,

    Je prends en compte votre retour, une vidéo explicative est envisageable.
    Rien ne sera plus fiable que la solution native de l'alarme.
    le besoin a été remonté en 2016 mais rien depuis nous permet de connaître cet état depuis les API mis à disposition.
    Sur Tahoma l'intrusion ne semble pas non plus accessible.


    Les vannes thermostatiques Netatmo ne sont actuellement pas compatibles avec Energeasyconnect.
  • Registered Users Mitglied

    Als Antwort auf Harry Egounlety:

    Bonjour Monsieur,
    Je viens d'installer moi aussi un thermostat Netatmo et je rencontre un problème sur" l'ajout d'un équipement" "raccorder une installation Netatmo". En wifi elle fonctionne très bien, et l'intégration Energeasy Connect et Netatmo aussi. Ma recherche tourne en boucle. Merci de votre aide cordialement.
  • Registered Users Mitglied

    Als Antwort auf BFK974:

    Bonjour
    dans l'ordre, il faut d'abord connecter votre thermostat sur l'appli Netatmo, puis appairer le thermostat avec la box. Quelle recherche tourne en boucle ?
  • Registered Users Mitglied

    Als Antwort auf 59arno:

    après avoir sélection "thermostat" et validé. Je bloc à partir de là....
  • Registered Users Mitglied

    Als Antwort auf BFK974:

    Avez vous créé votre compte sur Netatmo, connecté le thermostat en wifi ? Si oui, retiré les piles du thermostat, attendre 10s et les remettre
  • Registered Users Mitglied
    Employee Mitarbeiter

    Als Antwort auf 59arno:

    Lorsque la connexion du Thermostat sera réalisée sur votre Wifi, vous pouvez vérifier que le signal radio soit valide.

    Exemple de défaut de signal :

Empfohlen