Pack confort Atlantic

À quel type de commande de chauffage (électrique connecté via interface Io) la box energeasyconnect permet elle d’accéder lorsqu’elle est associée au pack confort Atlantic?

chaque zone parametree sur la commande d’ambiance est-elle accessible?

merci par avance 

  • Registered Users Member
    Employee Employee
    Bonjour,

    Les interfaces IO permettent de piloter des radiateurs fils pilote, les commandes possibles sont des changements de mode de chauffe (Confort/Eco/Hors-gel/Arrêt).

    Qu’appelez vous commande d'ambiance ?
  • Atlantic commercialise un pack confort de référence 602230 qui figure dans la liste des produits compatibles energeasyconnect (Pack confort elec effet joule en page 11 de la liste des produits compatibles). Le pack se compose d’une commande d’ambiance et d’un boitier modulaire (délesteur).
     
     
    La commande d’ambiance permet de paramétrer jusqu’à 8 zones de chauffage via fil pilote ou interface Io. La commande d’ambiance est connectée au boitier modulaire et le boitier modulaire assure (notamment) la connexion avec la box. Il n’y a pas de connexion directe entre la commande d’ambiance et la box. Les autres fonctions assurées par le boîtier modulaire ne m’intéressent pas (pilotage VR, consommation, délestage…).
     
    Je souhaiterai juste m’assurer que la box est capable de contrôler les zones de chauffage individuellement.
     
    Merci par avance.
    De : Loic Meneust [mailto:bounce-Loic_Meneust_@thegrid.rexel.com]
    Envoyé : 07 March 2019 09:22
    À : domotique@thegrid.rexel.com
    Objet : [MARKETING] RE : [Domotique] Pack confort Atlantic
     
    Mises à jour du forum A Rexel Customer Community

    Voir le post ou répondre directement par email en écrivant au-dessus de ce texte. 

    Loic Meneust  

    Bonjour,

    Les interfaces IO permettent de piloter des radiateurs fils pilote, les commandes possibles sont des changements de mode de chauffe (Confort/Eco/Hors-gel/Arrêt).

    Qu’appelez vous commande d'ambiance ?

     
     

    Vous recevez cet email en tant qu'abonné (e) au forum Rexel The Grid. Pour vous désabonner, cliquez ici

     

    This message and any attachments (the "message") is
    intended solely for the intended addressees and is confidential.
    If you receive this message in error,or are not the intended recipient(s),
    please delete it and any copies from your systems and immediately notify
    the sender. Any unauthorized view, use that does not comply with its purpose,
    dissemination or disclosure, either whole or partial, is prohibited. Since the internet
    cannot guarantee the integrity of this message which may not be reliable, BNP PARIBAS
    (and its subsidiaries) shall not be liable for the message if modified, changed or falsified.
    Do not print this message unless it is necessary, consider the environment.

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Ce message et toutes les pieces jointes (ci-apres le "message")
    sont etablis a l'intention exclusive de ses destinataires et sont confidentiels.
    Si vous recevez ce message par erreur ou s'il ne vous est pas destine,
    merci de le detruire ainsi que toute copie de votre systeme et d'en avertir
    immediatement l'expediteur. Toute lecture non autorisee, toute utilisation de
    ce message qui n'est pas conforme a sa destination, toute diffusion ou toute
    publication, totale ou partielle, est interdite. L'Internet ne permettant pas d'assurer
    l'integrite de ce message electronique susceptible d'alteration, BNP Paribas
    (et ses filiales) decline(nt) toute responsabilite au titre de ce message dans l'hypothese
    ou il aurait ete modifie, deforme ou falsifie.
    N'imprimez ce message que si necessaire, pensez a l'environnement.

  • Registered Users Member
    Employee Employee

    In reply to Rexxregis:

    Je vous confirme ce produit est compatible et permet entre autre de remonter 2 zones fils pilote indépendante.

    Ce produit nécessite un transfert de clé io, je vous recommande de nous contacter pour effectuer ce transfert.
Recommended