Registered Users Member

Consommation du système domotique

Bonjour 

J ai le nouveau compteur Linki, je viens de constater une consommation de certain radiateur de salle de bain.

ils sont en position off sur l application

Ils ne sont pas IO mon électricien a rajouté un module pour la connection des radiateurs Atlantique 

Qui peux me dire comment faire pour éviter cette surconsommation 

Un radiateur me consomme 1,5 euro par jour 

J en ai 5 comme cela pour une saison 100 jours cela est non acceptable

Merci de me trouver une solution 

Cordialement 

Alain 

  • Bonjour,


    Comment utilisez-vous vos radiateurs ?

    Ils sont sur Off sur l'application ? J'imagine qu'ils sont sur Off sur le radiateur aussi.
    Quelle est la puissance du radiateur ? Comment pouvez-vous en déduire que c'est bien le radiateur qui consomme 1.5 euros / jour.

    Merci,
  • Registered Users Member

    In reply to Romain Technicien 3i Energeasyconnect:

    Bonjour
    Merci pour vos informations

    Ils sont sur Off sur l'application ?
    Pour moi j’ai mis off sur l’application

    J'imagine qu'ils sont sur Off sur le radiateur aussi.
    Pour moi le radiateur reste ON , donc il est en fonction
    En mode confort il prend l ordre en mode eco ou HG il prend l ordre

    Quelle est la puissance du radiateur ?
    Radiateur Atlantic séche serviette de 800W non IO

    Pour faire fonctionner ce radiateur l’électricien a rajouté un module de pilotage Atlantique (tablette de chocolat)

    Comment pouvez-vous en déduire que c'est bien le radiateur qui consomme 1.5 euros / jour.
    J’ai le nouveau compteur Linky
    Ceci est installé dans une maison secondaire
    Les autre radiateurs IO dans les chambres en position OFF passe bien en position Eteind.
    Je vous joint des copies écran du 26 Février et 6 Avril , Maison non occupé (voir mon E-mail)
    Maison non occupé = VMC Alarme Domotique , certain jour scenario avec ouverture volet.
    Le 26 février et 6 avril il y a environ 0.5 € pour le compteur.
    Au mois d’avril j’ai décidé d’appuyer sur le bouton du radiateur 0/1 en position 0

    Dis t moi si je fais une fausse manipulation
    Faut il que j’en parle à mon électricien installateur.
    Je souhait partir de la maison et faire sur l’application OFF pour tous le chauffage.
    Y a-t-il un tuto spécifique ?

    Cordialement
    Alain
  • In reply to Alain:

    Bonjour,

    Avez-vous le code PIN du contrôleur Energeasyconnect ? Pouvez-vous m'autoriser la télémaintenance ?

    Pouvez vous m'indiquer la marque et le modèle du sèche serviette ? Il se peut qu'il n'interagisse pas avec tous les modes de fonctionnement ou qu'une partie électronique reste en veille d'où cette légère consommation.


    Non pas du tutoriel spécifique à ce sujet, mais je vous invite à créer un scénario dans ce cas.

    Je vous remercie,
  • Registered Users Member

    In reply to Romain Technicien 3i Energeasyconnect:

    Bonjour
    Ou trouver le pin
  • In reply to Alain:

    Le code PIN se situe sous le contrôleur Energeasyconnect sur l'étiquette.
  • Registered Users Member
    Quelle est la puissance du radiateur ?
    J ai les références :
    j ai 2 Radiateurs
    - 1 Dorris DIGITAL 500 W soufflant 1000 W
    - 1 Dorris DIGITAL 750 W soufflant 1000 W

    Je ne comprend pas la programmation active et inactive ?
    Sont ils compatibles avec la système Eneargesy connect ?
  • In reply to Alain:

    Bonjour,

    non je pense qu'il faut ajouter un pass IO pour qu'il soit compatible.
  • Registered Users Member

    In reply to Romain Technicien 3i Energeasyconnect:

    j ai verifier la ref du radiateur
    Atlantic DORIS3
    lorsque je lance laction confort = ok
    eco = ok
    HG = ok
    OFF le radiateur suit la programation et il n est pas arreter Pourquoi
    je peux vous donner la main jeudi
  • In reply to Alain:

    Bonjour

    Est-ce que le radiateur est bien en mode programmation fil pilote ? Prog externe ?

    Merci,
  • Registered Users Member

    In reply to Romain Technicien 3i Energeasyconnect:

    moi je trouve que la position ACTIF et inactif
    que dois je faire
    voulez vous verifier
  • Registered Users Member

    In reply to Romain Technicien 3i Energeasyconnect:

    le pin est 0250-3667-4748
  • In reply to Alain:

    Vous ne m'avez pas donné l'accès à l'installation.

    Il faut aller dans "paramètres" et télémaintenance svp
  • In reply to Romain Technicien 3i Energeasyconnect:

    Bonsoir, petite question, pourquoi n'est il pas possible de gérer mes volets roulants via l'application Google home (smartphone) géré par un module Yokis. C'est fonctionnelle avec la voix mais pas directement via l'app. Merci
Recommended