Plex + bitdefender box = connexion indirecte

 bonjour a toutes est a tous

voila depuis plusieurs années avec mon ancien syno ds 414 tout fonctionner plus ou moins bien.

voila dernièrement j ai fait l acquisition d un syno ds 918+

et aussi ai je rajouter as mon réseau une BitDefender box 2

tout fonctionne chez moi en réseau local ms des que je sors de chez moi sur par exemples

mon Smartphone, plex me dis que je suis en connexion indirecte est l image d un film est vraiment très mauvaise

 plex et en Lifetime Plex Pass
je suis en gros a 1 ou 2 mo/sec alors que ma connexion chez moi est la fibre 1 gb/sec. l operateur est free

par la même occasion. je souhaite dire que je ne veux pas mettre mon syno directement brancher a la box free

il est très bien derrière la BitDefender box
 
si quelqu uns avec le même type de config  ou une personne qui veux bien m aider ça serais vraiment très gentils !! merci d avoir pris le temps de lire mon message

Recommended