Registered Users Mitglied
Employee Mitarbeiter

Comment ajouter des utilisateurs supplémentaires sur Business Cloud ?

Un nouveau collaborateur de ma société doit accéder à Business Cloud, où je peux paramétrer son compte ?

  • Registered Users Mitglied
    Employee Mitarbeiter

    Lors de l’initialisation des données de l’installateur, seul l’utilisateur principal est créé automatiquement.

    Un mail est ensuite envoyé à ce contact avec ses identifiants (Email pour le login et Mot de passe généré aléatoirement).

    C’est ensuite, cet utilisateur qui pourra et devra créer les comptes supplémentaires si besoin.

    Dans l’application Business, cliquer sur « Paramètre » (en haut à droite), puis sur l’icône « Utilisateurs, groupes et droits ».

    Dans l’onglet « Utilisateurs », cliquer sur le bouton « + » pour ajouter un nouvel utilisateur.

    Le système vérifie qu’il reste au moins une licence disponible pour créer un nouvel utilisateur.

    La popup suivante s’ouvre et l’utilisateur devra saisir les informations nécessaires pour la création de l’utilisateur.

    L’utilisateur doit ensuite cliquer sur valider.

    Le système enverra un mail à l’utilisateur avec un lien pour activer son compte ainsi que son identifiant de connexion et son mot de passe.

    Le mot de passe étant généré aléatoirement, il est conseillé de le changer rapidement.

    Il faut aussi configurer le groupe dont fera partie cet utilisateur afin qu’il possède des droits lors de sa connexion.

    Pour cela, il faut sélectionner le nouvel utilisateur créé, cocher le (ou les) groupe désiré dans la liste de droite puis cliquer sur valider.

Verwandt Posts