Registered Users Member

appairage capteur luminosite somfy

Bonsoir

je possède l energeasy connect 1 , j ai déjà connecté 4 détecteurs d'ouverture somfy , un capteur de température somfy ainsi que 2 capteurs de luminosité somfy .

J'ai acheté un troisième capteur de luminosité somfy et là, problème il reconnait le capteur en appairage mais survient une erreur demandant de recommencer l'opération inlassablement et m'indique qu'il n'est pas installé.

Pensant qu'il y aurait un nombre trop important de capteurs j'ai supprimé un capteur d'ouverture fonctionnel et la reproblème avec appairage du nouveau capteur de luminosité somfy et malheureusement impossible de réinstaller l'ancien capteur d'ouverture somfy qui fonctionnait correctement .

Pouvez vous m'aider

Par avance merci

  • Bonjour,
    Si l'appairage ne passe pas veuillez réinitialisé le capteur/détecteur en appuyant 10 secondes sur le bouton prog/io.
    Puis vous pouvez retenter l'appairage ensuite.

    Merci.
  • Bonjour,
    Si l'appairage ne passe pas veuillez réinitialisé le capteur/détecteur en appuyant 10 secondes sur le bouton prog/io.
    Puis vous pouvez retenter l'appairage ensuite.

    Merci.
  • Registered Users Member
    Employee Employee

    In reply to ronantestthegrid:

    Bonjour,
    La limite est d'au moins 50 capteurs.
    La méthode du message précédent devrait vous débloquer.
Recommended